This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3695A:DS3695AM/NOPB 数据速率

Guru**** 2512055 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795913/ds3695a-ds3695am-nopb-data-rate

器件型号:DS3695A
主题中讨论的其他器件: THVD1550

您好!

我找不到有关器件 DS3695AM/NOPB 数据速率的信息。 请告诉我它是什么? 谢谢  

DS3695AM/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kian、

    对于这些简单的缓冲器器件、最大数据速率主要受输出驱动器上升/下降时间的限制。 一般经验法则是、转换时间小于总位周期的1/3、以便每个位在一个稳定状态值上稳定一段时间(因此接收系统可以对其进行正确采样)。 执行计算时、我建议记住最大转换时间、以考虑最坏情况下可能的变化。

    DS3695A 是一款出色的器件、但它有点旧、自发布以来、我们的技术有所改进。 您可能需要考虑使用 THVD1550等较新器件。 它是引脚对引脚功能等效的器件、但可在更宽的 VCC/温度范围内工作、并针对应用应力(例如对 RS-485总线的 ESD 冲击)提供高度保护。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大