This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:PCA9617ADPJ 替换计划

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795449/tca9617a-pca9617adpj-replace-plan

器件型号:TCA9617A

尊敬的团队:

我们是否有可 直接替代 PCA9617ADPJ 的 P2P 解决方案?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否考虑过 TCA9617A? 它是具有相同引脚的电平转换中继器。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    谢谢、只需确保它是 P2P 并直接替换即可。
    因为交叉参考没有提到直接替换。
    www.ti.com/.../universalsearch.tsp
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您指出交叉参考工具中的问题。 有时、它不包括其他供应商提供的所有可订购器件型号。 我将向我们的团队提及这一个。

    最大