This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 LVDS 到1080p60的更多信息

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794838/about-lvds-to-1080p60

主题中讨论的其他器件:DS90CF386

尊敬的支持团队:

我们是否有 LVDS 至1080p60转换器? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、
    您能告诉我们 LVDS 至1080p60的应用吗? 这与 SDI 或摄像头链路相关吗? 您是否有要共享的方框图、以便我们可以获得有关此应用的更多信息?
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    Tks 要求回复!
    它是摄像头链路、我没有该块。 我们是否具有 DS90CF386的 P2P 解决方案、但可以支持148.5M clk? 太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、
    我将在 FPD-Link 论坛上发布此帖子、以获取更多建议。

    FPD-Link:能否让 Vera 知道我们是否有下一代 DS90CF386以148.5MHz 的时钟频率运行?

    此致、Nasser