This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:具有 USB 数据线的 TPS25810?

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2514, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793972/tps25810-tps25810-with-usb-data-lines

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS2514TPS2546

我希望在新的 USB-C 设计中使用 TPS25810。 我需要支持高达5V/3A 的 DFP。

在数据表(图27)中、它引用了支持 BC1.2的 Type-C DFP 端口实现、这正是我想要的。

它不显示我也可以使用数据线进行 USB 数据通信。 它仅显示它们连接到 TPS2514。

我还可以运行到 USB 主机芯片的数据线吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    不可以、如果您使用 TPS2514、则无法将 USB 数据线连接到主机。 您将需要改用 TPS2546。 您将具有类似的连接类型。 只需将 TPS2546置于 CDP 模式、您就能够通过数据线、同时具有与 DCP 充电器相同的电流能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、这是否会将我限制在1.5A?  我需要支持具有数据和5V/3A 充电能力的 DFP。 还需要设计支持 BC1.2。

    是否有您可以指向我的示例设计?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅回复帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不是。 如果将 Type-C 器件插入 Type-C 端口、则在5V 时仍能消耗高达3A 的电流。 但是、如果将 BC1.2器件插入 Type-C 端口、则该器件在5V 电压下的电流最高可达1.5A、同时还允许数据线仍传递到您的系统
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam。
    因此、来自主机的 D-和 D+将馈送到 TPS2546上的 DM_OUT+-中。 DM_IN 进入下游。
    TPS2546处于 CDP 模式(CTL3:1 ="111")且 ILIM_SEL =高电平时。
    TPS25810A 将提供 VBUS 下行、并将 VBUS 连接到 TPS2546、而下行 CC 线路将连接到 TPS25810。
    这两个芯片之间还有其他连接、还是需要连接到微控制器? 希望这不需要任何微控制器干预。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几乎。 TPS2546需要与 TPS25810共享相同的5V 电源。 除此之外、您的实现是正确的。 如果您将 TPS2546保持在 CDP 模式(CTL3:1 ="111")、则 TPS2546和 TPS2581之间无需其他连接、您将不需要微控制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!