This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:启动时的波形不同。

Guru**** 2923000 points

Other Parts Discussed in Thread: GD75232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793919/gd75232-different-waveform-when-booting-up

器件型号:GD75232

尊敬的团队:

我的客户在其 RS232设计中使用了八个 GD75232。 但最近他们发现引脚5 (DY1)在启动时具有不同的波形行为。  

COM4、5和8的波形与下面的蓝色波形相同。 但其他 COM 的波形与下面黄色的波形相同。

您能否帮助检查这是否是正常行为?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    这些 RS-232输出状态应与其对应的输入相匹配。 您是否已检查输入是否也遵循这种相同的模式? 如果是、则可能是由于 MCU/UART 配置所致。

    此外、我不清楚 COM4/5/8/etc 是如何工作的 名称与您提供的原理图摘录相关-您能澄清吗?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的善意解释。

    RS-232缓冲器的输入(DAX)设计有三种状态、用于不同的端口、

    1、悬空

    2.使用1K 电阻下拉至 GND

    3.使用1K 电阻器将电源上拉至3.3V。

    据我了解、 输出(DY)应具有两个不同的结果。 VSS 或 VDD

        输入悬空或通过1K 电阻器将3.3V 电源上拉、输出应为 VSS (从下图中)

        使用1K 电阻器将输入下拉至 GND、输出应为 VDD (从下图中)

    如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    您对驱动器功能的理解是正确的。 引脚5 (DY1)和 COM 4、5、8之间的输入状态是否存在任何差异? BTW、该器件中只有3个驱动程序。 您能否指定哪个引脚为 COM 4、5、8?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我的坏处、我应该更清楚地说明。
    客户正在将十个 GD75232器件用于十个 COM 端口。 (COM 端口1至10)
    他们发现 COM 端口4、5和8的波形行为与其他 COM 端口不同。
    因此、我们认为输入(DAX)可能具有不同的配置设置(上拉/下拉/浮动)、并导致不同的输出结果。

    谢谢你。
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的解释。 您知道输入配置在4/5/8和其他 COM 端口之间有差异吗? 另一个问题:端口上电时 、是否所有端口都连接到同一电源? 您认为   它们在斜升模式上可能会有差异吗?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    到目前为止、我的客户已经没有其他问题了。
    感谢您的支持。

    Jim