This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:VDD11

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795660/tusb7320-vdd11

器件型号:TUSB7320

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TUSB7320 VDD11是否可以直接提供到1.0V? 假设电压为1.0V、能否估算为594mA 的功耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB7320 VDD11可由1.0V 电压供电。 在这种情况下、仍建议使用去耦电容。