Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795660/tusb7320-vdd11
器件型号:TUSB7320您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
TUSB7320 VDD11是否可以直接提供到1.0V? 假设电压为1.0V、能否估算为594mA 的功耗?