This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AQ-Q1:输出阻抗、输出匹配

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04-Q1, DS90LT012AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794718/ds90lt012aq-q1-output-impedance-output-matching

器件型号:DS90LT012AQ-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04-Q1

可能涉及的对象。

我将 DS90LT012AQ-Q1的输出连接到逆变器栅极 SN74LVC1G04-Q1。 连接迹线的长度大约为7cm。 为了减少振铃、我希望在迹线上实现一个串联电阻器。  对于 DS90LT012AQ-Q1的输出阻抗、我可以假设什么?

我们非常感谢您提供任何指导。

祝你一切顺利、

滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我没有有关该参数的规格。 请注意,输出阻抗会随工作条件(负载、温度、电源电压...)的变化而发生很大变化。 以及由于工艺变化。 此器件有一个 IBIS 模型,您可以通过 它了解 www.ti.com/.../snlm044 。 根据频率或数据速率以及如此短的距离、您可能不需要担心。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、
    感谢您的快速而周到的回复。 遗憾的是、我没有为使用 IBIS 模型进行设置。

    我担心的是 DS90LT012AQ-Q1具有几百皮秒的快速上升时间。 因此、我认为必须将7cm 的连接视为传输线、因此需要进行某种匹配。 在您的快速接口产品经验中、我应该查看的串联电阻器的电阻范围是多少、例如、如果传输线的电阻大约为50欧姆? 祝你一切顺利、Rainer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    正确;边沿速率相当快、可能会出现问题。 Ω IBIS 模型、典型值的输出阻抗估算值约为20k Ω(粗略估算;可能会有显著变化、如前面所述!)。 因此、您可以尝试添加20-30 Ω 串联电阻、并根据需要进行上下调整。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、
    非常感谢。 很好的反馈、很有帮助。 我已将问题标记为已解决。 祝你一切顺利、Rainer