This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:我们是否可以知道 SN65DP159 4K@60Hz 寄存器设置值是多少?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790450/sn65dp159-may-we-know-what-is-sn65dp159-4k-60hz-register-setting-value

器件型号:SN65DP159

你(们)好,先生  

  1. FHD 输出不稳定。
  2. 4K@60Hz 寄存器设置值   

                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    DP159没有针对特定分辨率的特定寄存器设置值。 是否可以转储 DP159寄存器的第0页和第1页? 您还可以分享您的原理图和布局吗?

    DP159是否稳定且分辨率较低?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我们是否可以知道如何转储页0和1寄存器?

    我们是否可以与您核对以下问题?

    1. 我们在寄存器模式下设置 DP159、因此我们不需要通过 I2C 设置将任何寄存器值设置为 DP159?
    2. 50% DP159 可在1920x1080@60Hz 下工作、但有时 会出现随机显示问题
    3. 请参见随附的 sch。

                                                                     Bogeye2e.ti.com/.../DP159.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    1、当 DP159处于引脚搭接模式时、我会将 TX_TERM_CTL 引脚保持悬空状态、以便在 HDMI1.4和 HDMI2.0之间自动选择端接。 当处于 I2C 模式时、必须根据 HDMI1.4和2.0进行适当的端接设置。
    2.我看不到原理图中定义了热 GND、它们是否连接了热 GND?
    3、为什么需要 PI3C3125、DP159支持 I2C over AUX、因此我不知道为什么需要 I2C
    4、它们是否在 HBV1A_SSCL_2和 HBV1A_SSDA_2上有上拉电阻?
    5、SDA_SRC/SCL_SRC 和 SDA_SNK 以及 SCL_SNK 上是否有2k 上拉? 它们可能需要 I2C 缓冲器来实现 DDC 电容隔离
    6. HPD 连接是直接连接还是经过 DP159?

    请参阅表4以了解 I2C 地址、将0x00写入寄存器0xFFh、并开始将寄存器从0x00h 转储到0xFFh。 将0x01写入寄存器0xFFh、并从0x00h 转储到0xFFh。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    现在我们有条件、现在我们总共运行10块电路板。 这4块板是平滑的。 6个将随机无显示。(当我们降低吞吐量时、将出现正常输出)

    SN65DP159是否需要电源序列或电源噪声问题?

                                                                                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    有关电源序列要求、请参阅 DP159数据表的图22。 VCC/VDD 需要首先斜升、然后 OE 需要从低电平转换为高电平、以实现 DP159正常运行。

    还请在通过电路板和失败电路板之间转储寄存器、以便我们可以比较差异。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    所附的 DP159 reg。 你可以提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    您可以发送原理图和布局吗? 寄存器转储显示通道偏移未完成。 每个通道之间的偏斜是多少?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    您是否有此主题的更新、或者我们是否可以关闭此主题?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    请关闭、如果有问题、我将发布新问题。

                                                                    令人很烦