This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD34:与上升和下降时间的温度相关性

Guru**** 2815915 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD34, SN65HVD30, SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794460/sn65hvd34-temperature-dependency-of-rise-and-fall-timw

器件型号:SN65HVD34
主题中讨论的其他器件: SN65HVD30SN65HVD33

大家好、

我的客户要求我们提供温度与上升和下降时间的相关性图。 通过查看数据表、我们可以找到图11、但这适用于26Mbps 器件 SN65HVD30和 SN65HVD33。 您能否共享 SN65HVD34的数据?

此致、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    今天是我们美国网站的假日、但我们将在下周检查此数据。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wasa-San、您好!

    数据如下:

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    此致、
    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提供 数据。
    与数据表中的 SN65HVD30和33相比、它看起来有不同的趋势、而 SN65HVD30和33随着温度升高而升高。 为什么这会随着温度的升高而下降?

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wasa-San、

    我认为这也很有趣。 我认为这是因为在每种情况下、不同的因素限制了上升/下降时间:对于 HVD30、上升/下降时间受到驱动器输出级设计的限制、而在 HVD34中、它们受到压摆率控制电路的额外限制。 这两个因素在不同温度下可能会有所不同。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    Nobuhiko Wasa