This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 的设计问题

Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300, LM5176, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795490/tps65987d-design-question-for-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:INA300LM5176

您好!  

我的客户对坞站设计有以下设计问题:  

您能帮助确认以下 RD 问题吗?

 

我们能否共享同一个 PDO GPIO 来同时控制电源转换器的反馈配置和外部电源路径的背对背 MOSFET?

2.要将 INA300用作外部电源路径的电流、我们需要为 TPS65987DDH 使用什么 GPIO 和相关事件? 使用特定 GPIO 是否存在限制? 或者我们可以使用其中的任何一个?

3.在 INA300发送过流信号后如何关闭外部电源路径?

4、我们现在计划将5 PDO (5、9、12、15、20V)与一个 LM5176同时使用。 由于只有4个 GPIO 用于 PDO,我们是否可以使用“拉电流电源大于阈值”事件将控制信号发送到外部电源路径? (将阈值设置为19V)

 

您能否获得一些有关如何在配置工具中设置这些内容的信息?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    GPIO 事件一次只能分配给一个 GPIO。 不能将同一个 GPIO 事件分配给多个 GPIO。

    2.当 INA300触发过流情况时、有一个"故障事件"GPIO 事件可被用作 TPS65987D 的输入

    3.“故障事件”GPIO 将自动禁用电源路径。

    4.您可以使用真值表 GPIO 事件来使用更少的 GPIO 来启用此行为。

    谢谢、
    Eric