This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:关于发送封装材料信息

Guru**** 2963180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793362/tca9545a-about-sending-package-materials-information

器件型号:TCA9545A

大家好、

您是否会向我发送有关 TCA9545APWR 的封装材料信息文档?

我的客户决定在其新系统上使用此设备。  

为了在他们的系统中进行调整、我必须向他们提交该文档。

但是、数据表中未对该文档进行说明。  

因此、我希望您仅向我发送部分封装材料信息文档。

此致、

JUNJI Hirashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirashima-San、

    您可以在此处找到 TCA9545APWR 的材料信息:

    www.ti.com/.../report

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Max-San
    非常感谢您的回复。
    但是、我需要 的是"卷带信息"和"卷带盒尺寸"。
    我认识到 您教授的信息是组件信息。
    换言之、我希望您向我发送 以下文档。
     TCA9545APWR 的卷带信息(规格)
    TCA9545APWR  的卷带包装箱信息
    很抱歉让你感到烦扰。  
    此致、
    JUNJI Hirahima
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平岛-圣、

    很抱歉、数据表中未显示该信息。 我将与我们的团队一起查看此信息、然后更正文档。 这可能需要几天时间、周五是我们的假期、因此我可能需要下周跟您联系。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San

    我了解您的情况。

    我认为、修改数据表中的信息将需要很长时间。

    如果确认正确、我希望您尽快将适用信息发送给我。
    >1. TCA9545APWR 的卷带信息(规格)
    >2. TCA9545APWR 的卷带包装箱信息

    此致、
    JUNJI Hirashima
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平岛-圣、

    以下是卷带包装的信息:

    卷带直径:330 mm
    卷带宽度 W1:16.4 mm
    A0:6.95毫米
    B0:7.00毫米
    :K0:1.40毫米
    P1:40毫米
    宽:16毫米
    引脚1象限:Q1

    以下是该框的信息:

    长度:367毫米
    宽度:367毫米
    高度:38毫米

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San

    您有这些信息的数据吗?

    感谢您的合作。

    此致、

    JUNJI Hirashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平岛-圣、

    很抱歉我外出时耽误了时间。 不幸的是、我不确定我是否理解您的需求。 除了封装尺寸之外、您还需要哪些数据?

    此致、
    最大