This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:[DS80PCI810]行为从主模式更改为从模式

Guru**** 2898460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795260/ds80pci810-ds80pci810-the-behavior-changed-from-master-mode-to-slave-mode

器件型号:DS80PCI810

主席先生,你好:

抱歉、我们有一个问题、当中继器是主模式时、从 EEPROM 加载代码、它 会自动将模式从主模式更改为从模式。

中继器是否在从模式下再次加载代码?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS80PCI810将在加电时通过 READ_EN = 0和 ENSMB =悬空来加载 EEPROM 信息。

    当 EEPROM 信息被成功加载且 ALL_DONE#= 0时、DS80PCI810将自动恢复为从模式。  此时、EEPROM 加载的所有信息都将被保留。  在此过渡期间、性能不应发生任何变化。

    进入从模式后、可通过标准 SMBus R/W 命令访问 DS80PCI810、地址由 AD[3:0]引脚定义。

    此致、

    Lee