This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:从 TLK105LRHBR 更换为 DP83822IRHBR

Guru**** 2766325 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795443/dp83822i-replace-from-tlk105lrhbr-to-dp83822irhbr

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105L

尊敬的技术支持团队

我想将 TLK105LRHBR 替换为 DP83822IRHBR。

我看到 DP83822硬件翻转。

http://www.ti.com/lit/an/snla262/snla262.pdf

我参考本文档。

是否也可以替换交流和直流特性?

 TLK105LRHBR 和 DP83822IRHBR 之间的交流和直流特性似乎略有不同。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    您的应用中关注哪些交流/直流规格? 如果您遵循翻转文档、DP83822将在您的应用中与 TLK105L 一样工作。

    此致
    Aniruddha