This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:CTLE 升压值

Guru**** 2929260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795295/ds250df810-ctle-boost-value

器件型号:DS250DF810

您好!

我想知道  编程人员指南(表46中指定)的 CTLE 升压值(dB)。 CTLE 升压表(255个可用设置的子集)进行估算、计算或测量。

CTLE 限制与非限制之间有何区别? 何时以及如何使用它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    此数据基于仿真。
    在非限制模式下、均衡的最后一级的工作方式与模拟缓冲器类似。 另一方面、当它处于限制模式时、最终级为数字级或限制级-输出为1或0。
    此致、Nasser