This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:TLK10002的串行器/解串器寄存器设置

Guru**** 2547260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794289/tlk10002-the-serdes-register-setting-of-tlk10002

器件型号:TLK10002

大家好、

我的客户正在其系统中使用 TLK10002。

他们发现、其1V 电源可能具有80mVp-p、140kHz 纹波、这会导致串行器/解串器中的位错误。

在它们更改 SerDes 设置(如下所示)后、位错误 得到改善  

HS_CDRFMULT 从01开始=二阶。 1x 模式到02 =二阶。 2x 模式

将 HS_CDRTHR 从11 = 32个投票阈值更改为10 = 16个投票阈值]、

因此、客户想要了解其变化的影响、这是否会导致功耗增加、或者是否存在其他一些变化的副作用?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、

    这些设置应该可以。 这些设置不应导致任何"副作用"或任何明显的功耗增加。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaser,

    您是否有描述两个寄存器功能的材料?

    在设置两个寄存器时、我需要考虑什么因素?

    当电源纹波更差时、这两个寄存器的设置为何如此重要?

    您能帮助解释两个寄存器设置的更多信息吗?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    很难准确解释这些设置的调整如何帮助解决电源纹波问题。 HS_CDRFMULT 和 HS_CDRTHR 设置可调整 CDR 如何跟踪相位变化(眼图样式稍微移动)。 电源纹波可能会引入相位变化。

    此致、
    相位