This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:将 FLT#输出连接到 GND 以帮助进行布线?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795445/ts5usbc41-tie-flt-output-to-gnd-to-help-routing

器件型号:TS5USBC41

如果我们不使用 FLT#输出来观察故障、是否可以将 FLT#连接到 GND? 这将使我们能够更轻松地对接地引脚进行布线访问、而不是使用填充和封顶的过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不使用 FLT、则可以将其保持断开状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我在其他回答中看到、可以保持未连接状态。 我的问题是将 FLT#连接到 GND 是否正常。 这样、我就可以通过一条迹线将 B3 GND 引脚连接到 A4 FLT#引脚。

    如果我无法将 FLT#连接到 GND、那么我必须添加制造工艺、我更希望避免这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 FLT 引脚、最好上拉至 Vcc。 但不要绑定到 GND
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们不会将 FLT#绑定到 GND。 除非您另有建议、否则我会将 OE#输入连接到 GND 并以这种方式共享路由。 谢谢你。