This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221A 是否可以支持两个不同的主机实现一个相应的输出

Guru**** 2901110 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB30, TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795210/ts3usb221a-whether-ts3usb221a-can-support-two-different-hosts-to-one-corresponding-output

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件: TS3USB30TS3USB221E

大家好、

 TS3USB221A 能否连接到两台主机?

正如我在 TS3USB30数据表中看到 的、该数据表清楚地表明、该器件将 USB 主机器件的差分输出多路复用为两个相应输出中的一个、或者将两个不同的主机的差分输出多路复用为一个相应输出。

但 TS3USB221A 数据表却将 器件从 USB 主机器件的差分输出多路复用为两个相应输出中的一个。 它没有提到是否可以从 两个不同的主机支持到一个相应的输出。  

 TS3USB221A 能否连接到两台主机? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amelie

    TS3USB221A 可支持两台主机。 您还可以考虑 TS3USB221E、因为它改进了 ESD 保护。

    谢谢
    David