This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:将 UB954寄存器0x58[2:0]从110 (默认值)设置为101后、摄像头帧速率降低一半

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793730/ds90ub954-q1-camera-frame-rate-decrease-by-half-after-setting-ub954-register-0x58-2-0-from-110-default-to-101

器件型号:DS90UB954-Q1

您好 TI 团队

我的摄像头输出通常为27 fps。

但是、在我将 UB954寄存器0x58[2:0]从110 (默认值)更改为101之后、

帧速率仅为13.5fps。

我想知道这方面的细节。

此设置是否会影响 FPD 链路的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 UB954 d/s 的第100页、如果更改了0x58[2:0]、反向速率也会更改、953端的恢复时钟也会更改... 因此速率降至1/2。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven,
    如何提高 CSI 输出速率,我们希望输出27fps 摄像头数据,现在它‘s 13.5fps
    谢谢
    Peiyuanqing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您重新更改反向通道速率。
    2.在您的情况下、您需要更改时钟模式、增加传感器基准 时钟! 例如、您可以在此处更改 CLK_OUT 时钟、详细说明、您需要检查 CLK_OUT 输出设置上的 d/s。
    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    请参阅 DS90UB954-Q1数据表6.6交流电气特性。

    当信号在同步 CSI-2输入模式下应用于 REFCLK 输入时、反向通道数据速率为2×REFCLK Mbps。

    如果我将 UB954寄存器0x58[2:0]从110 (默认50Mbps)设置为101 (25Mbps)、

    我应该将 REFCLK 更改为一半吗?

    但外部 REFCLK 范围为23MHz 至26MHz。

    我对此有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、不要将954外部 REFCLK 和953内部时钟请求混用、它们具有不同的时钟频率。 请求;
    2. 954 d/s 6.6中的说明仅适用于固定数据速率~4G、关系正确。 但您更改反向通道速率、这意味着同步。 不支持基于先前 d/s 定义的模式。
    3.不可以,不能更改94.3的参考值 时钟。
    4.为什么要降低反向通道速率? 如果传感器时钟来自953的 CLK_OUT、这将影响953的速率和传感器速率。
    Steve