This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830-Q1:什么时候可以获得 TPS25840-Q1、TPS25841-Q1和 TPS25842-Q1工程样片?

Guru**** 1649650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794991/tps25830-q1-when-can-we-have-final-version-tps25840-q1-tps25841-q1-and-tps25842-q1-engineering-sample

器件型号:TPS25830-Q1

您好!

主题。 何时可以获得用于评估的最终版本 TPS2584x-Q1系列工程样片?

此外、TPS2583x-Q1系列是否会在 TPS2584x-Q1系列 RTM 之后逐步淘汰?

此致、

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于 tps2584X,我们现在提供了最终版本的芯片样片,您可以联系您的销售人员获取样片。

    TPS2583x-Q1不会逐步淘汰,因为 TPS2584x-Q1是为 A 类端口应用而设计的。 TPS2583x-Q1面向 C 类端口应用。