This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:驱动器使能时间

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794549/sn65hvd33-driver-enable-time

器件型号:SN65HVD33

您好、支持团队、

我以前问过同样的问题。
以防万一、请再次教我。

从数据表中的图15可以看出、如果在外部施加到 BUS 引脚的共模电压低于 Vcc (3.3V)、我认为使能时间将约为30ns。
我的理解是否正确?

2."总线电压偏移时的驱动器使能延迟"的规格是单独指定的。 最大值为900ns。

我认为这是 tpZH1 (传播延迟时间、高阻抗到高电平输出)或 tpZH2 (传播延迟时间、高阻抗到低电平输出)的最大值(最差值)、其条件是在-7V 至12V (建议运行条件)的电压范围内从外部施加到总线引脚。
我的理解是否正确?

3.如果在外部施加到 BUS 引脚的电压为0V ~ Vcc (3.3V)、我认为"具有总线电压偏移的驱动器使能延迟"的值与 tpZH1或 tpZL1相同、最大值为45ns 或35ns。
我的理解是否正确?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    我相信您是正确的、但我们将再次检查此信息以确认并在下周返回给您。 今天是我们美国网站的假日。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的确认。
    我正在等待您的其他信息。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-San、

    现在、我有机会更详细地了解这一点。

    1.是的、正确-总线电压低于3.3V 时、HVD33器件的启用时间将< 45ns。 (要回答您的第三个问题、这与 tPZH1和 tPZL1规范使用的条件类似、这些条件未指定偏移、因此将应用相同的值。)

    2.是的、由于某些总线电压偏移、驱动器使能延迟会变得更长、因此该值与典型的无偏移情况分开指定。 此处指定的最大值将适用于您提到的建议工作总线电压范围。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的宝贵建议。
    非常有帮助。

    由于我们的客户在总线线路的另一侧使用 SN65HVD33、并且两个 GND 都以几乎相同的电位连接、因此我认为总线电压不会超过3.3V
    因此、我认为使能时间估计小于45ns。

    此致、
    M. Tachibana