This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:Qualcomm 中的 DP83867IS #39;s EMAC 驱动程序

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794730/dp83867is-dp83867is-in-qualcomm-s-emac-driver

器件型号:DP83867IS

调试 TI 的芯片 DP83867IS 时遇到了一些问题。TI 的官方提供的驱动程序可以访问器件树相关代码的属性、具体如附件1、我的问题是如何在内核3.18上设置器件树相关资源、 让 Qualcomm EMAC 驱动器和 DP83867IS 在驱动期间能够访问设备树资源、Qualcomm 代码以获取设备树资源、如附件2。 Main 目前无法从 C 代码"TI、FIFO -深度"中检索属性。除了此属性外、还可以在器件树中设置这些属性。如果描述不够清晰、请帮助提出、我将为您提供更详细的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    TI 的 Linux 驱动程序专为更高的 Linux 版本而设计、但我们共享了用于 DP83867的内核3.18 Linux 驱动程序。 您是否使用了正确的版本?

    3.18内核驱动程序在 E2E 帖子中共享: e2e.ti.com/.../2893288

    此致
    Aniruddha