This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:功耗问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, SN65HVD3085E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795126/sn65hvd3082e-power-consumption-questions

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件:SN65HVD3088ESN65HVD3085E

大家好、

我对 SN65HVD308xE 有几个问题。 作为一个快速注释、我参考了数据表的第6.7节、图2和图5以及 这个 e2e 线程

  • 如果总线的每一端都有两个端接电阻器、每个端接电阻器为120欧姆、我是否应该在图5中使用 RL = 120欧姆? 端接电阻为120欧姆、但当这些电阻并联时、有效电阻为60欧姆时、我只想确保查看正确的数字。
  • SN65HVD3085E 和 SN65HVD3088E 能否以19.2Kbps 的速率运行? 我相信答案是"是"、所以在如此低的数据速率下使用它们是否会有任何缺点?
  • 我尝试更好地了解总线输入电流。 我的理解是、这是每个收发器消耗的电流、您可以乘以线路上的许多收发器、以获得总计。 该总电流是从收发器驱动到总线所需的电流量、以便信号到达收发器所讨论的收发器、同时考虑同一总线上所有其他侦听收发器的负载。 此总电流与其他电阻器相加、以找出正在使用的从收发器上的总电流消耗。 您是否有更多有关此主题的文档?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如果有两个120欧姆端接电阻器、它们将并联、并提供60欧姆的等效负载电阻。 (实际上、如果您考虑共享总线的所有收发器器件的输入电阻、它可能会略低于此值。 因此、通常在54欧姆的最坏负载下评估 RS-485驱动器规格。)

    是的、一般来说、RS-485收发器没有最低数据速率限制。 通常为低速应用选择低速器件、以缓解与更快的信号转换时间相关的 EMI 和信号完整性问题。 (驱动器电路的输出转换时间是较低数据速率和较高数据速率收发器之间的主要区别。 有时、接收器电路也会进行修改、以支持更快器件的更高输入带宽、但这通常会导致总线输入电流的折衷。)

    听起来您对总线输入电流的理解是正确的。 这是另一种查看输入阻抗的方法。 不过、如需进一步阅读、我建议您参阅此博客:

    e2e.ti.com/.../rs-485-basics-how-to-calculate-unit-loads-and-the-maximum-number-of-nodes-on-your-network

    请告诉我们您还有哪些问题。

    此致、
    最大