This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDT390:当我使用 LVDT390时、差分输入 P 阻抗从180KΩ Ω 变为453Ω Ω

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT390, SN75LVDT390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791597/sn75lvdt390-when-i-use-lvdt390-the-differential-input-p-impedance-changes-from-180k-to-453

器件型号:SN75LVDT390
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT390

当我使用 LVDT390时、差分输入 P 阻抗从180KΩ Ω 变为453Ω Ω、这会导致高单端信号。 我想问在何种情况下会出现使用芯片的情况?

此外、我还有另一个问题。 输出端子的负载输入电流高于10mA 是否会影响差分输入?

电压电源为3.3V、接地良好、差分输入通过电缆连接到印刷电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供有关使用条件的更多详细信息。 驱动 LVDS 信号的是什么? 如何测量"P 阻抗前后? 图表会非常有用。
    此外、请澄清您的第二个问题(输入到什么内容并输出到什么内容)?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 LVDT390的另一端是由另一个 PCB 提供的 LVDT391。 电缆中间长2米。 差分信号是双绞线的、单端信号被发送到 FPGA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供详细信息。

    关于第一个问题、请详细说明"P-Impedance (P 阻抗)"是什么意思、以及如何测量它(在哪个端子之间?)。 您在哪2个条件下测量2个阻抗值? 同样、图表也会非常有用。

    关于第二个问题、LVDS 驱动器(LVDS391)的电流应为~3.5mA、因此我不清楚10mA 的来源是什么? 请说明。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 到目前为止、六个 LVDT390部件已出现问题。 其中四个与正常差分端子阻抗相同。 差分 P 和 N 端子以及接地端的阻抗通过万用表进行测量。 其他两个差分 P 和 N 端子和接地端的阻抗已更改。
    我想说的是、有四个 LVDS 信号来自一个 PCB、由 LVDT391生成。 同一线路上还有四个差分 TTL 串行信号和五个本地信号。 差分信号在电缆最外层采用双绞线和屏蔽。 在四个连接器之后、总长度为2.5米。 最后、差分 LVDS 信号连接到我的 PCB。 差分 LVDS 信号连接到 LVDT390。 四个差分 TTL 串行信号连接到四个 MAX391芯片。 这是否会损坏 LVDT390?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定、因为我仍然无法完全可视化系统(图表或部分原理图会非常有用)。 但是、如果这些特定的 LVDT390器件似乎已损坏、那么一种可能是 EOS 事件(ESD)。 您总共尝试了多少个 LVDT390器件、有多少器件损坏?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 这是我的原理图和 PCB 的一部分。 在 PCB 布局中、之前使用的大多数 LVDT390都损坏了。 电容器 C300未放置在 LVDT390附近。 LVDT390烧坏了吗?

    此外、您认为它可能是 ESD。 如何进行设计以避免 ESD? 谢谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 最后一张图片未显示、因此我将再次发送它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN65LVDT390具有较高的 ESD 额定值(SN75LVDT390为15kV、而 SN75LVDT390为4kV)、因此这是一个选项。 如果这种保护不够、那么使用外部 ESD 保护器件会有所帮助。 本《系统级 ESD 保护指南》提供了更多详细信息,包括针对 LVDS 的特定器件建议(只需搜索 LVDS): www.ti.com/.../sszb130c.pdf

    此致、
    相位