This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:USB-2-MDIO 和 PHY

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793692/usb-2-mdio-usb-2-mdio-and-phy

器件型号:USB-2-MDIO

大家好、TI 人:

我在 PoE 开关项目中使用 RTL8218 PHY。

我有一个问题、可以帮您解决吗?

我可以在   TI 网站上的 DP83867 PHY EVM 中找到 USB-2-MDIO。  

 我能否使用 USB-2-MDIO 更改 RTL8218寄存器、

期待收到您的回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    USB2MDIO 工具是为了与 TI PHY 配合使用而开发的、因此未在其他供应商器件中进行测试。 但是、MDIO-MDC 接口是以太网标准、因此该工具也可以与其他 PHY 一起使用。 我建议您执行验证测试、以确保其满足您的要求。

    此致
    Aniruddha