This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:确认 TUSB4020BI 的行驶强度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793687/tusb4020bi-tusb4020bi-driving-strength-confirm

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I

尊敬的 TI:

 TUSB4020BI 和 TUSB4041I 的输出驱动强度如何?

两个集线器都可以支持 D3模式节能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    节能模式 U1/U2适用于 USB 3.0协议、但会再次检查并在明天返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    TUSB4020BI 和 TUSB4041I 不会利用 USB 3.0电源状态。 挂起模式可在保持连接上行端口的同时提供最大的节能效果。 您能更详细地解释 D3的含义吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    请参阅此文档、了解 TUSB4020BI 和 TUSB4041I 输出驱动器强度。

    www.ti.com/.../slla429.pdf

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。