This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:TIOL111DMWR 的 MTTF(平均故障时间)

Guru**** 2950340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794420/tiol111-mttf-mean-time-to-failure-of-tiol111dmwr

器件型号:TIOL111

我是 Nozomi Yamasaki,TIJ 的销售。

我需要  有关 TIOL111DMWR 的 MTTF(平均故障时间)的信息来回答客户的请求。

请告诉我相关信息吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamasaki-San、您好!

    今天是我们美国网站的假日、但我将在周一向您发送一条消息、其中包含有关计算此器件 MTTF 的一些信息。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamasaki-San、

    根据我们流程的当前可靠性数据、FIT 为1.6、MTTF 为6.25 x 10^8。

    最大