This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219信号测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794519/lmh1219-lmh1219-signal-measure

器件型号:LMH1219

我不知道为什么 将 4.7uF 串联电容器 连接到12G-SDI 高速差分信号。 如何测量此芯片的信号质量。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    需要4.7uF 电容器来隔离共模电压。 如果我们不使用这些电容器、则会影响信号质量。 要测量信号质量、请参阅 LMH1219编程指南。 在本文档中、您可以看到对两个参数的引用:Heo (水平眼图张开度)和 VEO (垂直眼图张开度)。 这两个参数表示传入信号质量。
    此致、Nasser