This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E002:是什么原因导致 TPD4E002损坏?

Guru**** 2918010 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794092/tpd4e002-what-cause-tpd4e002-broken

器件型号:TPD4E002

大家好、

    我的客户在  他们的485接口上使用了 TPD4E002来实现 ESD 保护。 EE 是电机驱动器编码器。

他们发现10个 TPD4E002在产品1000电路板和工作后损坏。  TPD4E002断开意味着 IO 引脚接近接地短路。

我猜造成这一问题的原因有两个。

TPD4E002峰值功率 P (浪涌)是不够的。   

 2.编码器工作时、它接近电机运行且温度很高。 太热、无法 让 TPD4E002损坏。

您认为两个原因是什么?

您还有其他建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说该器件是在 RS485信号上吗? 信号电压有多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Phillips、

    电压范围为1V 至5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在对部件施加应力、还是在正常操作中它刚刚死去?
    您是否正在运行 ESD 测试或浪涌测试?