This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求建议更换 DF10G6M4N

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794557/asking-for-the-recommendation-to-replace-df10g6m4n

主题中讨论的其他器件:TPD4E02B04TPD4E05U06

大家好、

客户正在寻找 ESDM DF10G6M4N 解决方案。

 

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间,因为这是一个假日周末。

    我们有 TPD4E05U06、电容为5V、但电容为0.5pF;TPD4E02B04、电压为3.6V、电容为0.25pF。