This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:如何将 TUSB213移至 TUSB217

Guru**** 2823435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794481/tusb217-q1-how-to-move-tusb213-to-tusb217

器件型号:TUSB217-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB213TUSB217

尊敬的团队:

客户希望将 TUSB213移至 TUSB217。

是否需要任何关键问题或原理图更改?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaq、

    主要区别在于 TUSB217的升压值比 TUSB213的值有所改进。 为了实现所需的性能、可能需要不同的 EQ 值、具体取决于您的应用。