This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如何通过 TUSB8041A 对 I2C EEPROM 进行编程

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792025/tusb8041-how-to-programme-i2c-eeprom-by-tusb8041a

器件型号:TUSB8041

嗨、大家好

由于低功耗要求、我们的客户希望在器件睡眠时使用暂停模式。

我可以看到 F0h 位4 stsOutputEn=1控制挂起状态。 但我们需要 I2C EEPROM 来设置它。   

那么、我的问题是:如何按照我们的方法将 TUSB8041设置为挂起模式来对 EEPROM 进行编程?

这里的另一点是8.4.1、它说"当 SCL/SMBCLK 和 SDA/SMBDAT 引脚在复位失效时上拉至3.3V 时、外部接口被启用。" 那么、如何主动复位器件呢?  我只能通过数据表找到复位:但我们需要主动控制复位信号。 那么、如何实现它呢?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    • STsOutputEn 未启用挂起模式。 该寄存器仅使能驱动器在 各种输出上指示 HS、HS_SUSPEND、SS 和 SS_SUSPEND。 只有当 TUSB8041被 USB 主机强制进入 U3模式时、才会进入挂起模式。

    • 您能否澄清一下您的问题、是否询问是否允许使用 GRST 进行有源复位、或者是否允许 I2C 接口进行复位? GRST 允许有源复位、并且可以毫无问题地连接到大多数 GPIO。 I2C 接口仅在全局复位后运行、因此当复位无效时需要上拉 SCL 和 SDA。
      • 您能更好地解释一下客户尝试做什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。