This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041始终处于离线状态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788295/tusb8041a-tusb8041-is-always-offline

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8040ATUSB8040

我们购买的主要芯片是 TUSB8040A 集线器、它可以稳定地连接三个工业摄像机、在长时间测试期间不会掉线、测量的晶振输出和输入信号波形如下;μ s

XO 波形是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供原理图供审核? 如果集线器正常工作? 您的 USB 主机能否检测到下游器件? SMBUSz/SS_SUSPEND 引脚的配置是什么? 对于默认操作、该管路应连接高电平或保持未连接(使用内部上拉电阻)。 请提供有关您问题的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMBUSz/SS_SUSPEND 引脚被暂停、内部上拉;可检测到下游设备。 该设备连接到三个工业摄像头。 正常工作几分钟后、摄像头将看起来工作正常、但图像预览不再可用。存在集线器不稳定的 phenomee2e.ti.com/.../HUB3.pdfnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部不使用 EEPROM 之间存在差异
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下使用外部 EEPROM 与不使用外部 EEPROM 之间的区别吗? 您能否在测试期间提供 J100和 J101的配置? 摄像头是否可能进入低功耗状态? 您能否确认摄像机和 USB 集线器之间的 USB 流量是否空闲? 摄像头是 USB 2.0还是 USB 3.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从摄像头的指示灯可以看出摄像头工作正常;购买的 TUSB8040集线器工作正常;摄像头肯定是3.0接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6562.HUB3.pdf

    所附为原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下开关阵列中的哪个开关是打开的还是关闭的? 新原理图与旧原理图相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。