This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:有关合适的 USB 解决方案、请参阅

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793087/tps25810-consult-for-proper-usb-solution

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS2547

大家好、

我是 Jessica、很高兴与您一起工作。

由于客户对 A+C (未通过汽车认证)和单个 C 解决方案有一些要求、其详细要求如下所示:

单通道 C@5V、3A

2. A+C (A@5V、2.4A;C@5V、3A)

3.只需要充电功能,不需要通信和 Vbus 保护

4.非汽车解决方案:单 C<0.4美元 , A+C<0.6美元

请您帮助推广上述要求的适当解决方案。  

非常感谢您的支持。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jessica、

    是的、单个 C 解决方案在电流为3A 时电压为5V、TPS25810是正确的使用部件。

    您是否想详细说明您的 A+C 含义? 它们是否为 Type-A 和 Type-C 端口使用两个单独的端口? 或者、您是否希望 Type-C 端口具有 Type-A 功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    非常感谢您的支持、很抱歉让您感到困惑。

    我的意思是、端口 A 和端口 C 将同时充电、此时会有工作条件(意味着需要5.4A 充电电流)。 两个独立的 A 端口和 C 端口。 这意味着我们需要两个器件解决方案、一个用于解决方案添加、另一个用于 C 解决方案。
    或者、如果我们有相关的解决方案、我们还可以推广一些集成了 A 型端口的集成器件(支持6A 充电)。

    谢谢、此致
    Jessica
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    我们的器件可以集成对两个不同端口的支持、但根据您的描述、我相信最佳解决方案是将 TPS25810用于 Type-C 端口、将 TPS2547用于 Type-A 端口。 两者都能够支持您请求的当前功能。

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    非常感谢、这解决了我的问题。

    此致
    Jessica