This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:TIC10024-Q1能否用于24V 电源系统?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1, TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794546/tic10024-q1-can-tic10024-q1-use-in-24v-power-supply-system

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400

大家好、

  • 建议在12V 汽车系统中使用 TIC10024-Q1。 但我的客户汽车系统 的卡车是24V。
  • TIC10024-Q1能否用于24V 系统? 客户 应更改什么以在 24V 系统中使用 TIC10024-Q1?
  • 或者、我们是否有其他器件推荐用于24V 系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    TIC10024-Q1无法在24V 汽车系统中使用、因为在直接连接到电池时、在启动、电池跳转等过程中可能会出现各种瞬态电压。  

    如果系统环境温度低于85摄氏度并且不暴露于高压瞬态信号、则可以在24V 条件下使用 TIC12400器件。

    我将让我们的产品定义人员向您介绍此应用、以便我们可以创建满足您系统需求的新产品。

    谢谢、

    Adam