This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1EVM:ALP 将 DS90UB928识别为 DS90UH926

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793759/ds90ub947-q1evm-ds90ub928-is-recognized-as-ds90uh926-by-alp

器件型号:DS90UB947-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

我有一个 DS90UB947 EVM 板作为串行器、我的 PCB 上安装了 DS90UB928解串器、当我将 EVM 板与 PCB 连接时、ALP 会将解串器识别为 DS90UH926。 如何纠正此问题? 我还尝试从 EVM 板生成图形、但解串器无法锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查此 I2C 总线中有多少个 I2C 从器件处于活动状态? 您只需要在此处链接一对 FPDLink。
    2.你能多试几次吗?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    实际上、我们发现我的 PCB 中存在硬件设计缺陷、硬件修复后、ALP 可以正确识别解串器类型、还可以通过解串器锁定生成的信号。