This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:LVDS 至 TLL 引脚通信

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794157/ds90cf384a-lvds-to-tll-pin-correspondence

器件型号:DS90CF384A

尊敬的专家:

DS90CF384A 用于将4通道 LVDS 从 FPGA 转换为 TTL。 LVDS 和 TTL 的引脚能否按如下方式映射? 如果没有、如何将 RxIN 映射到 RxOUT?

  • FPGA 中的 LVDS_0连接到 RxIN0+和 RxIN0-引脚、并通过 Rxout0-7引脚提供 TTL 输出
  • FPGA 的 LVDS_1连接到 RxIN1+和 RxIN01-引脚、并通过 Rxout8-15引脚提供 TTL 输出
  • FPGA 中的 LVDS_2连接到 RxIN2+和 RxIN02-引脚、并通过 Rxout16-23引脚提供 TTL 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    此部件只有一个 LVDS/TTL 映射方案。 可以在数据表的图10中找到它。

    此致、
    Casey