This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1:DS90UB954 EVM + DS90UB953 EVM + AR0233无图像

Guru**** 2544620 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794037/linux-ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-ds90ub954-evm-ds90ub953-evm-ar0233-no-image

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我使用 DS90UB954 EVM + DS90UB953 EVM+ Ar0233、  I2C 通信正常、但无图像。  这个问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么来采集图像? 此外、您能否在操作期间提供954上 ALP GUI 第一页的屏幕截图?

    此致、
    Casey