This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD71:VOD 参数

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793311/sn65hvd71-vod-parameter

器件型号:SN65HVD71

大家好、

我对 SN65HVD7有疑问。

由于 VID 为-12V 至12V、因此端接电阻的额定电压高于 VID 电压。
VOD 端接电阻器的额定电压是多少。
VOD 输出电压是多少? 它的输出是否在-7至12V 的范围内? 还是通过 VOC = Vcc / 2的| VOD |输出?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata、

    由于 RS-485支持远距离通信、因此发送器端和接收器端之间的接地电位可能不同。 因此、驱动器在其 VOC 周围生成 VOD、而接收器在-7V 至12V 的范围内可以看到相同的 VOD。 无论采用哪种方法、端接电阻器上都应具有 VOD 电压。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、
    石田山