This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:用于外部失效防护电路的偏置电阻器

Guru**** 2941900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793772/sn65hvd3082e-bias-resistor-for-the-external-fail-safe-circuit

器件型号:SN65HVD3082E

你(们)好

我想知道外部失效防护电路的偏置电阻器、例如以下电路。

我们应该在 A 和 B 之间选择大于200mV 的电阻器(高于 R)。我的理解是否正确?

如果正确,是否有任何推荐值?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    您的理解是正确的。 基本上、选择上拉/下拉电阻器值有两个标准。 1) 1)正如您提到的、总线在 A 和 B 之间具有超过200mV (或250mV、具体取决于您要保留的裕度)的直流电压;2)端接 RT 和上拉/下拉电阻的等效电阻接近电缆阻抗。 您可以参阅此 博客 以获取计算示例。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 但是、我们不需要外部电路、因此对于该器件、内置了失效防护电路。 是这样吗?

    或者、我们是否只需确保外部电路?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    是的、SN65HVD3082E 在接收器中具有内部失效防护电路、这使得输出在失效防护条件(空闲、开路、短路)下保持高电平。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    谢谢!

    此致、
    本志本