Other Parts Discussed in Thread: TIC12400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400 此外,关于 TIC12400,从24V 直流电压运行 VS 引脚是否可以?我们是否仅使用每通道1mA 的最大电流吸收?
在数据表中、它显示最大电源电压为16Vdc…。 但可以处理40Vdc 负载突降。 如果您的所有通道都提供15mA 的拉电流、则16Vdc 是由于潜在功率耗散而产生的限制(我们仅在1mA 时使用少量功率、但具有高输入电压(24V 直流、Vs))