This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:从24V 开始运行与引脚之间的关系?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794216/tic12400-run-vs-pin-from-24v

器件型号:TIC12400

此外,关于 TIC12400,从24V 直流电压运行 VS 引脚是否可以?我们是否仅使用每通道1mA 的最大电流吸收?

在数据表中、它显示最大电源电压为16Vdc…。 但可以处理40Vdc 负载突降。 如果您的所有通道都提供15mA 的拉电流、则16Vdc 是由于潜在功率耗散而产生的限制(我们仅在1mA 时使用少量功率、但具有高输入电压(24V 直流、Vs))

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajat、

    如果您的系统低于85度、则可以在高达24V 的电压下运行。  如果您的系统温度大于85摄氏度、我们建议仅在 Vs 引脚上使用高达18V 的电压。  即使您每通道仅灌入1mA 电流、我们也不建议在这些条件下运行。  

    谢谢、

    Adam