This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1001:DSLVDS1001和 DS90LV011A 几乎相同、我如何在这两个器件?之间进行选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DSLVDS1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793097/dslvds1001-dslvds1001-and-ds90lv011a-almost-same-how-can-i-select-between-this-two-part

器件型号:DSLVDS1001
主题中讨论的其他器件:DS90LV011A

你(们)好

我很难理解如何在 DSLVDS1001和 DS90LV011A 之间进行选择,它们在数据表说明中几乎相同,注意性能,成本并不重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它们相当相似、但并不相同。 DS90LV011A 性能稍高一些、因此如果成本不重要、我建议您使用。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser、

    请您澄清一下、您的表现稍微高一点意味着什么?  更快的数据速率(按多少)? 功耗更低? 更高的驱动电流? 等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我的意思是 DS90LV011A 的一些参数具有更严格的规格。 有关详细信息、请比较这2个数据表。

    此致、
    相位