This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:关于 MAX3243的可靠性测试条件。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793710/max3243-about-reliability-test-conditions-for-max3243

主题中讨论的其他器件:MAX3243

你(们)好。

我想知道 MAX3243的可靠性测试条件。

根据 TI 网站(http://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-testing.html)

您是否在寿命计算中考虑了负载电流?

如果您是、请告诉我施加了多少负载电流。(尽可能多。)

我们只想进行一次寿命可靠性测试。

但 我们不知道详细说明测试条件参数。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    是的、我们将负载纳入寿命计算中。 负载条件是最大数据速率(250kbps)下所有3个驱动器均开启时的最大负载(3kOhm + 1000pF)。 请注意、TI 的寿命可靠性结果是基于加速测试的预测模型。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao。
    感谢你的答复。
    我了解了寿命计算中的负载。

    我还有一个关于寿命计算的问题。
    在您的设计中、寿命可靠性是多少年?
    (当然、我了解生命周期可靠性结果是在计算中。)

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    TI 标准在10年内为100000小时。 此计算基于此生命周期使用情况。

    此致、
    Hao