This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:布局指南

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793918/tusb2077a-layout-guide

器件型号:TUSB2077A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

下面是 TUSB2077APT 布局指南
"7. 匹配差分对布线的蚀刻长度。 USB 2.0差分对的相对布线长度差应不超过50密耳。"

但我们的形状很长、  电路板中的最佳位置
它是否更靠近 USB 连接器?
这似乎有点不合理、
请帮助确认
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    这是 DP 和 DM 之间的偏差、USB 2.0差分对信号的最大建议布线长度为8英寸。 这是个问题吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    关于  7.匹配差分对布线的蚀刻长度。 USB 2.0差分对的相对布线长度差不应超过50密耳。”

    我们认为叙述不应介于 DP 和 DM 之间、而 应是每个端口和端口的布线长度

    当然、8英寸的长度不会导致布局问题。
    但 端口和端口绕组上的相对长度将是。
    那么、我想知道我是否误解了??
    可以帮助我确认此项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    每个下行端口相互独立。

    第11节的项目符号#6给出了布线总长度要求、最大为8in。

    第11节的要点#7是每个端口的 DP 和 DP 之间的偏移、最大值为50mil。

    50mil 不在端口到端口之间。

    谢谢
    David