This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212和 TUSB214之间的差异

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793931/tusb212-difference-between-tusb212-and-tusb214

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件:TUSB214

各位专家、您好!

您能不能告诉我 TUSB212和 TUSB214之间的差异、只是温度范围?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris

    温度范围相同、TUSB214增添了 BC 1.2电荷下行端口(CDP)支持。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    主要区别在于 TSUB214是一款 BC1.2充电下行端口(CDP)控制器以及一个 USB 高速信号调节器。 TUSB212不支持此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢

    Chris