This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:具有与 VCC 不同电压的失效防护偏置

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794153/sn65hvd3088e-failsafe-biasing-with-different-voltage-from-vcc

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件: THVD1450

您好!

 

我对故障保护偏置有疑问。

使用 SN65HVD3088E 等5V RS485收发器时、3.3V 故障保护偏置是否存在任何问题?

另一方面、将 THVD1450等3.3V RS485与3.3V VCC 配合使用、5V 故障保护偏置是否存在任何问题?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、这不是问题、因为 RS-485收发器能够在宽总线电压范围内运行、以适应节点之间的潜在接地漂移。 (出于此原因、RS-485标准定义了-7V 至+12V 范围内的收发器特性。) 因此、一个节点接收超出其 VCC 范围的电压是常见的且可接受的。

    您应该注意的一点是、如果在5V 节点和3.3V 节点上实施了失效防护偏置、则可能会有一些电流从较高电压节点流向较低电压节点。 如果这对于应用而言是有问题的、那么可能的解决方案可能是仅在一个节点上使用失效防护偏置(这通常是减少总线负载的好做法)、或者将一个二极管与低压节点上使用的上拉电阻串联。

    最大