This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:IEC 61000-4-4保护?

Guru**** 2661385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793111/tpd5s116-iec-61000-4-4-protection

器件型号:TPD5S116

您好!

根据 IEC 61000-4-4标准、TPD5S116是否提供针对±1kV EFT 的保护? 数据表中未对此进行说明。 是否有任何方法可以从数据表中给出的其他特性中推断它?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将检查并尽快回复您。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未在设备中测试 IEC 61000-4-4,而只是测试了 IEC6100-4-1,我们在外部线路上测试了±15kV 接触放电,在外部线路上测试了±15kV 空气间隙放电。