This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983 CLKOUT 保护电路

Guru**** 2550200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMK03328, LMK03000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793256/lmh1983-lmh1983-clkout-protection-circuit

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMK03328LMK03000

大家好、

LMH1983 CLKOUTx 输出是否具有禁用输出的保护电路?

当与 LMK03328进行直流耦合时、LMK03328输入接口的客户设计未进行编程、因此设置为 AC-LVDS。

在这种情况下、LMK03328输入端存在直流偏置、这可能会影响 LMK03328无法锁定的 LMH1983 CLKTOUT 驱动器电路。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    LMH1983是否有输出时钟?
    如果有来自 LMH1983的有效时钟、那么您是否正确配置了 LMK03328?
    当 LMK03328输入设置为具有内部偏置的交流耦合时、上拉电阻较弱、这意味着上拉电阻较大。 换言之、如果有电流流过上拉电阻、电流将很小、因此不会造成损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    过去、我遇到一个问题、即 LMK03000在时钟输出端具有内部短路保护、当器件输出检测到短路(不仅是硬短路)时、LMK03000停止计时。

    我只是想确保 LMH1983具有类似的保护电路、或者不能完全理解所有可能性。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    我不认为 LMH1983具有此保护功能、这不是 LVDS 接口的标准功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    明白。 感谢您的评论。

    此致、
    Kawai