This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:tusb9261固件

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793970/tusb9261-tusb9261-firmware

器件型号:TUSB9261

尊敬的团队:

  有关 tusb9261固件的两个问题:

  1.以下文件 TUSB926x_FW_v1.06.bin 和 TUSB926x_FW_v1.06.hex、哪个 是真正的默认固件?

  2.  我们是否可以假设该默认固件是 tusb9261驱动程序,我们所处理的所有内容都基于该固件,因此我们不再需要编写驱动程序?

最恰当的考虑

孔浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiong Hao、

    1.两个文件都是真正的固件。  它们以不同的文件格式保存、方便您使用。  一个是二进制文件(.bin)、另一个则以十六进制格式(.hex)存储。  您可以将这些文件中的任何一个与 FlashBurner 实用程序配合使用。

    2.您无需为 TUSB9261编写驱动程序。  操作系统应已预先安装正确的驱动程序。

    此致、